This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM-CGT:#pragma 中是否允许#ifdes?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1640732/arm-cgt-are-ifdes-allowed-in-pragma

器件型号: ARM-CGT

我们需要针对不同目标编译我们的代码库、并对其预处理器进行发布。 我们不确定影响下一代码行的 pragma 如何工作。
例如、编译器是否理解使用 #ifdef 围绕的以下示例 SWI pragma、或者函数的名称是否位于下一个实际行(而不是下一个代码行)?
 
我们能写一下吗
#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
#pragma SWI_ALIAS(foo, 1);
 
#endif /* __TI_COMPILER_VERSION__ */
extern void foo(void);

或者、我们需要写入:

#pragma SWI_ALIAS(foo, 1);
extern void foo(void);

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是在 C(而不是 C++)中进行编程、则 SWI_ALIAS 不是位置。  由于它指定了它所应用的函数、因此它可能在函数之前出现许多行。

    考虑将 #pragma 包装 在您定义的宏中。  有关示例、请参阅 您可以理解的文章 pragma。  使用 #ifdef 更改该宏在不同编译器下的工作方式。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有很多帮助,谢谢!