This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:EB 演示 UART &DMA

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1639303/am2612-eb-demo-uart-dma

器件型号: AM2612

尊敬的专家:

 

我的客户要求有关 UART 使用 DMA 的 EB 演示。 您能帮助我们进行演示吗?

 

此致

Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    您可以在 MCAL SDK 文件夹中找到它:

    mcal\examples\uart\uart_echo_dma_app

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    您能给我们一个 只有 UART 和 DMA 且包含中断和轮询的纯演示吗? 客户已检查此演示、它包含许多外设、包括 XBAR、客户无法很好地理解它。

    此致

    Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    这些是应用级用例、我们希望客户自行构建、我们在 SDK 中提供了基本功能、请让他们参考 SDK 示例以及示例以便更好地理解。 希望您能理解

    software-dl.ti.com/.../DRIVERS_UART_PAGE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    BU 以前是否测试过 UART_ECHO_DMA_APP? 客户反馈此演示无法进入收发器中断、似乎无法正常工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:  

    让我们通过电子邮件继续讨论此问题