This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:如何在 LaunchPad 上使用 PA2

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1642091/lp-mspm0l1306-how-to-use-pa2-on-launchpad

器件型号: LP-MSPM0L1306
主题: MSPM0L1306 中讨论的其他器件

你好。
我使用 LaunchPad 基于 DYY 型号(16 引脚)的 MSPM0L1306 开发器件。
为此、我需要 PA2 作为数字 I/O 引脚。
但是、PA2 是 LaunchPad 上唯一不可用的引脚。 有什么解决方案吗?
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于 ROSC:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith 是正确的。此引脚通常旨在为 ROSC 实现更高的精度、如果您想了解更多信息、请参阅 技术参考手册中的第 2.3 节。 如果使用 FCL 功能实现更高的精度、则需要该电阻器;如果未启用 SYSOSC FCL、则不需要该电阻器。 如果未使用 FCL 模式、PA2 引脚可用作数字输入/输出引脚。 如果您需要测试该引脚、正如 Keith 指出的、R6 可以取消安装、您应该能够重新分配 PA2。

    在开始为定制电路板创建原理图时、请务必查看 数据表的典型应用部分 、以确保所有引脚都正确连接。