This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:以太网 RMII MAC 环回和 PHY 环回在 AM2634 中不起作用

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1641508/am2634-ethernet-rmii-mac-loopback-and-phy-loopback-not-working-in-am2634

器件型号: AM2634

TI 团队大家好、

我们目前正在开发一个基于 AM2634 的定制硬件、因为我们开发了自己的裸机以太网驱动程序。 驱动程序在外部发送和接收时工作正常、但当我们尝试测试 MAC 和 PHY 环回时、无法接收到发送的数据包。 对于 MAC 环回、我们启用了寄存器 CPSW_NC_ETH_MAC_PN_MAC_CONTROL_REG_K 中的 LOOPBACK 位、但未接收到数据包。 PHY 环回也是如此。

此致、

Srinivas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    我们已经开发了自己的裸机以太网驱动程序。 驱动程序在外部发送和接收时工作正常、但当我们尝试测试 MAC 和 PHY 环回时、无法接收到发送的数据包

    Im 抱歉、我们不支持定制驱动程序调试、我可以提供一个建议是:

    1.获取工作案例的 CPSW 寄存器转储(TI EVM +适用于 MAC 和 PHY 的 SDK 环回应用的 TI 驱动程序)

    2.获取非工作情况的 CPSW 寄存器转储(定制硬件和驱动程序)

    您能否比较上述内容并检查是否看到任何寄存器差异?

    此致、
    Shaunak