Other Parts Discussed in Thread: AM13E23019, DRV8323
部件号: AM13E23019
主题: DRV8323 中讨论的其他器件
您好、
AM13E23019 SDK 有一个示例工程“1sh_sl_foc_drv8329a“、演示了如何在 SRAM 中分配函数。 此函数由 ISR 调用、但 ISR 分配在闪存存储器中。 在我使用 STM32G4 创建的应用程序(它也具有用于执行代码的SRAM 区域 (CCM-SRAM)) 中、有一个在 SRAM 中分配中断矢量的过程(AN4296 文档,如下链接)。 这是在例程“startup_stm32g474xx.a“中完成的、复位后、中断向量将从闪存复制到名为 CCMRAM 的 SRAM 区域。 优点是当中断发生时、所有代码都以 SRAM 格式运行、无需调用在 SRAM 中分配的函数、从而提高了性能。
如何能够实现与 AM13E23019 等效的功能?
Ari