This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634 - CCS 20.4.1 ==>无法从 CCS 调试

Guru**** 2918300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1644031/am2634-am2634---ccs-20-4-1-unable-to-debug-from-ccs

器件型号: AM2634

尊敬的 TI:

我正在运行一个多核工程、其中 core0 在锁步模式下运行。 下面是我的 TCM 存储器分配和 linker.cmd 文件中的部分。 最初、我没有使用.tcmb_data 内存区域、而是能够从 CCS 进入调试会话。 但是、最近我向.tcmb_data 区域添加了一些变量、之后我无法从 CCS 进入调试会话、因为会引发以下错误。  
您能告诉我如何解决此问题、因为在开发阶段、我们的工程需要从 CCS 进行调试来运行测试。 我没有看到 TCM 区域存储器的分配和使用有任何问题。
提前感谢!

image.png

 

Cortex_R5_0:在长度 0x440 的第 0 页的 0x88000 处写入存储器块时遇到问题:(错误–1065 @ 0x0)无法访问器件存储器。 验证存储器地址是否在有效存储器中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下部 TCLK)。 (仿真包 20.5.0.3902)

Cortex_R5_0:文件加载器:验证失败:目标无法写入 0x00088000

Cortex_R5_0:GEL:file:C:\Users\AB123\workspace_ccstheia\AM263x_Cortex_R5_0\Debug\AM263x_Cortex_R5_0.out:加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sue、
    我会回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sue、
    您能否检查是否添加了适当的 MPU 配置?
    您能分享一些测试示例以便重现该示例、这有助于找出根本原因吗?