This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:J-Link 与 XDS110 调试器中断处理程序的比较

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1228, MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1645203/mspm0l1228-j-link-vs-xds110-debugger-interrupt-handler

器件型号: MSPM0L1228
主题: MSPM0L2228 中讨论的其他器件

查看以下问题、我遇到了同一个问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1438366/mspm0l1228-systick-callback-won-t-called

 

此问题是否已解决? 根据用于工程的调试器、MSPM0L1228 中断处理程序的行为是否仍然以不同的方式运行?

 

我在定制开发板上的 MSPM0L1228 和 MSPM0L2228 LaunchPad 开发板上都看到此问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego Abad Sajamin Diego,包括你在这个问题上,因为它似乎你提出了一个 JIRA bug 上的前一个线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:
    我们尝试从我这边重新创建这个问题、我的团队无法复制它、我也不是。顺便说一下、这个问题专门针对 SEGGER JLINK。 修复的问题似乎是将 CCS 更新到最新版本。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们使用的是 CCS 12.8.1、您使用的是 CCS 20.5.1 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了便于将来参考、此调试器选择问题会影响中断处理程序、发生在 CCS 12.8.1 中、但可以使用 CCS 20.5.1 进行解决