This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:OSPI 诊断成功、但 SBL UART uniflash 未写入 OSPI。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1645439/am6421-ospi-diagnostics-is-successful-but-sbl-uart-uniflash-is-not-writing-to-ospi

器件型号: AM6421
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

请注意您的友好关注。 感谢您的支持。

从中删除 MMCSD/eMMC 实例后、UART uniflash 命令流程会正常工作  example.syscfg as we are using only OSPI and no DDR or MMC on custom board.

OSPI Daignostics says all tests passed 

但是、在尝试使用 Uniflash GUI 与配置的 XDS200 进行连接时、我们会收到以下错误:

Run failed... File Loader: Memory write failed: Timed out waiting for target to halt while executing am243x_alv_flasher.out

 

 

另外,当我们连接到 UART 终端并按重置时,我们会连续接收 "CCCC" 而不是引导 sbl_null

您能否建议在 Uniflash GUI 模式下导致此问题的原因?