This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:SPI 引导模式在有一个闪存时失败、但 OSPI 诊断现在正常工作。

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1644837/am6421-spi-boot-mode-fails-with-uniflash-but-ospi-diagnostic-is-now-working

器件型号: AM6421
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!
从中删除 MMCSD/eMMC 实例后、UART uniflash 命令流现在正在运行 example.syscfg。

但是、在尝试使用 Uniflash GUI 与配置的 XDS200 进行连接时、我们会收到以下错误:

Run failed...
File Loader: Memory write failed: Timed out waiting for target to halt while executing am243x_alv_flasher.out

另外,当我们连接到 UART 终端并按重置时,我们会连续接收 "CCCC" 而不是引导 sbl_null。

您能否建议在 Uniflash GUI 模式下导致此问题的原因?