This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:有关向上/向下双向计数模式下的动作限定器事件优先级的问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1644760/am263p4-question-about-action-qualifier-event-priority-in-up-down-count-mode

器件型号: AM263P4

您好、

我对以下 TRM 中的 ePWM 模块有疑问。

文档编号:SPRUJ55D
文档标题:AM263Px 技术参考手册

表 7-156 显示了向上向下双向计数模式的动作限定器事件优先级。

在“Event if TBCTR is 递增“列中、优先级 7 和 8 是:
- T1 向下计数 (T1D)
- T2 向下计数 (T2D)

但是、如果 TBCTR 正在递增、我不理解为什么向下计数事件 (T1D/T2D) 出现在“TBCTR 正在递增“列中。

同样、在“Event If TBCTR is Decrementing“(如果 TBCTR 已还原的事件)列中、优先级 7 和 8 为:
- T1 向上计数 (T1U)
- T2 向上计数 (T2U)

如果 TBCTR 正在递减、我不理解为什么“TBCTR 正在递减“列中出现向上计数事件 (T1U/T1U)。

我的理解是:
-“递增 TBCTR“表示 TBCTR 当前正在递增计数
-“取消 TBCTR“表示 TBCTR 当前正在倒计时

T1/T2 事件的“向上计数“和“向下计数“条件是否与实际 TBCTR 计数方向不同?

天野哲夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tetsuo:

    感谢您的提问。 您的观察结果是正确的、我可以解释为什么表是这样构建的。

    关键概念:

    T1 和 T2 事件可以独立配置为在向上计数 (T1U/T1U) 和向下计数 (T1D/T2D) 上触发操作、而不受当前 TBCTR 方向的影响。 优先级表考虑所有可能的事件配置、而不仅仅是与当前计数器方向匹配的事件。

    为什么出现“相反方向“事件:

    当 TBCTR 递增时:

    • 优先级 2-3:T1U 和 T1U 是此方向的主要事件
    • 优先级 7-8:T1D 和 T2D 作为低优先级回退事件包括在内

    当 TBCTR 递减时:

    • 优先级 2-3:T1D 和 T2D 是该方向的主要事件
    • 优先级 7-8:T1U 和 T1U 作为低优先级回退事件包括在内

    用途:

    此结构为以下各项提供了灵活性:

    1. 根据计数器方向为同一事件源配置不同的操作
    2. 处理无论计数器方向如何都可能发生的异步跳闸区事件
    3. 当多个事件同时发生时解决优先级问题

    硬件会评估所有配置的事件、并使用优先级表来确定哪些操作优先。 分配给“相反方向“事件的较低优先级确保这些事件不会干扰当前计数器方向的主要事件。

    参考: 请参阅 AM263Px 技术参考手册 (SPRUJ55D) 中的第 7.5.6.6.3 节和图 7-207、其中说明了向上计数和向下计数阶段的独立 T1 事件操作。

    如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、
    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zackary、

    非常感谢您的快速响应。

    我知道优先级结构的设计使 T1U/T1U 和 T1D/T2D 不会相互干扰。
    我还查看了 TRM 中的图 7-207。

    感谢您解释优先级结构的目的。
    您的解释非常有帮助、易于理解。

    此致、
    天野哲夫