This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612-Q1:AM2612 MCAL UART 和放大器;DMA

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1641817/am2612-q1-am2612-mcal-uart-dma

器件型号: AM2612-Q1

尊敬的专家:

 

我要找客户。 客户在 MCAL SDK 中使用 UART+DMA 演示 (mcal\examples\uart\echo_DMA_APP)、但他发现此演示无法进入收发器中断、似乎无法正常工作。  

 

您能检查一下这个演示是否起作用吗? 如果没有、您能提供的 MCAL 演示仅使用 UART+DMA 吗?

 

此致

Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kita、

    对延迟表示歉意 — 请允许我再过一天来检查您的查询。

     此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    所有示例都应在发布前经过测试。 您是否能够成功运行其他 UART 示例? 尝试运行示例时、您是否可以提供任何其他调试信息?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    客户正在 LaunchPad 中测试此演示、因此硬件应该正常。 客户在 SDK 中测试了 UART 示例、可以正常运行、这意味着 UART 硬件应该可以正常工作。  UART 端口也没有波形。 客户没有修改演示、但仍然无法正常工作。

    您能帮助检查 MCAL 演示 UART_ECHO_DMA_APP 中的问题吗? 或者、您可以提供可与 UART+DMA 配合使用的 MCAL 演示、我可以要求客户首先使用此演示。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    只需在此处留下一个注释、我们正在通过电子邮件讨论此主题。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题。 该演示不适用于 AM261、但提供了补丁、将在未来的 SDK 版本中实现。