This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:i2137 - PSIL 的信息:时钟停止操作可能导致未定义的行为

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1637115/am2754-q1-info-on-i2137---psil-clock-stop-operation-can-result-in-undefined-behavior

器件型号: AM2754-Q1

您好团队:

您能否提供有关勘误 ID i2137 - PSIL 的信息:当 TI MCAL 和 MCU+SDK 中包含此信息时、时钟停止操作可能会导致未定义的行为。

谢谢你  

Priyadarshini U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Kavitha、

    请立即提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kvitha、

    请立即提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 5/7 的电话、Krithika 正在与开发团队跟进、并将在明天 (5/7) 之前对此进行更新。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的专家目前不在办公室、直至星期三。 请期待收到延迟的回复。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Baibahv,

    您能帮助您立即作出回应吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadarshini:

    如与 Harman 共享的勘误表(第 17 行)中所述、需要在应用中完成此勘误表的权变措施:

    AM275_AM275_ Errata_Items_Harman_v1.1.xlsx

    “在尝试执行时钟停止操作之前、需要通过软件关闭所有活动通道。 模块时钟停止完成后、可以重新初始化通道。'

    MCU+SDK: ChDisable API 可用于禁用、并且可以使用 ChEnable 重新启用通道。
     Cdd_Dma_Ch:禁用 API 可用于禁用、并且可以使用启用 Cdd_Dma_Ch 重新启用信道。

    此致、
    Krithika.