This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:使用 am6421bsefhaalvr 对定制电路板进行编程、仅使用 R5F 内核

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6421, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1643076/am6421-programming-custom-board-with-am6421bsefhaalvr-using-only-r5f-core

器件型号: AM6421
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHSYSCONFIG

请求您设置快速呼叫。 请在下面找到问题陈述。

在首次编程问题上需要您的友好支持。

我们使用的是 am6421 系列处理器。 我们有作为 OSPI 的引导模式配置、以及 UART 回退引导模式。 不仅使用 R5F 填充 DDR。

SW2 (0→7):1 1 0 0 1 1 0

SW3 (8→15):0 1 1 1 0 0 0 0

 

我们尝试使用 uart_uniflash.py。但我们陷入了第二阶段。  使用的 CFG 文件是 default_sbl_null.cfg。  

 

供您参考  

C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_11_02_00_24\tools\boot>python uart_uniflash.py -p COM3 -cfg=sbl_prebuilt/am64x-evm/default_sbl_null.cfg

正在解析配置文件...
正在解析配置文件...成功。 找到 2 个命令!!!

正在执行命令 1(共 2 个)...
找到闪存写入器...正在发送 sbl_prebuilt/am64x-evm/sbl_ospi.release.hs_fs.tiimage

在 29.77s 内发送了大小为 325021 字节的 flashwriter sbl_prebuilt/am64x-evm/sbl_ospi.release.hs_fs.tiimage。

正在执行命令 2(共 2 个)...
命令参数:--file=sbl_prebuilt/am64x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
发送 sbl_prebuilt/am64x-evm/sbl_null.release.hs_fs.tiimage:  0%||                                 0/296061 [00:00

请引导我们完成此操作。 感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    看起来您修改了“default_sbl_null.cfg“文件、因为默认文件会发送 sbl_UART_UNIFLASH 和 sbl_NULL 映像。 请尝试使用未修改的 cfg 文件进行刷写。

    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/blob/next/tools/boot/sbl_prebuilt/am64x-evm/default_sbl_null.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    谢谢你的快速忏悔。

    我们也尝试了默认的 SBL、在同一阶段也会出现卡滞。  

    对于我们的应用、我们计划使用 OSPI、我们没有组装 DDR、因此我们尝试修改 SBL ospi。 请指导后续步骤。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于我们的应用、我们计划使用 OSPI、但我们没有组装 DDR、因此我们尝试修改 SBL ospi。 请指导后续步骤。

    我假设您使用的是定制板、请确认是否不是这样、如果您在电路板上使用定制 OSPI、则需要按照本指南在 UART UNIFLASH: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/12_00_00_27/exports/docs/api_guide_am64x/CUSTOM_FLASH_SUPPORT_GUIDE.html 中添加对定制闪存器件的支持 

    默认 UNIFLASH 使用放置在 DDR 中的缓冲器接收映像、然后稍后将其复制到闪存、因为您没有 DDR、您需要在 SBL UART UNIFLASH 示例中进行一些更改、并将其从 DDR 移动到 MSRAM  、您可以按照此处提到的步骤操作:AM2431:AM2431–UART Uniflash 到 OSPI FS 在定制电路板上使用 HS-SBL 进行刷写故障  

    此致、
    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢会见。 一个快速查询、我们使用的 OSPI 器件型号与评估板相同。 我们是否仍需要执行第一步更改?  

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,

    [引述 userid=“698194“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1643076/am6421-programming-custom-board-with-am6421bsefhaalvr-using-only-r5f-core/6334808 ]我们使用的 OSPI 器件型号与评估板的 OSPI 器件型号相同。 我们是否仍需要执行第一步更改?  [/报价]

    如果使用与 EVM 完全相同的 OSPI 闪存器件型号、并且闪存以相同的方式连接、则无需添加自定义闪存支持或修改 UART Uniflash 闪存驱动程序。

    在这种情况下、您可以跳过自定义闪存支持指南中的步骤、仅关注无 DDR 系统所需的 SBL UART Uniflash 缓冲区更改。

     回复:AM2431:AM2431–FS 定制板上使用 HS-SBL 时 UART Uniflash 刷写故障 

    谢谢、

    JOMY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们遵循了您建议的步骤、下面是供您参考的配置捕捉。   

    但我们得到的结果是一样的。 卡在第二步。

    此外、我们还尝试使用零 SBL。 我们收到 A53 内核 1 的错误、我们是否可以从 SysConfig 中将其分解? 友好的导游。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试在定制 AM6421 电路板上刷写 OSPI NOR 闪存。

    处理器:
    AM6421BSEFHALVR

    OSPI 闪存:
    S28HS512TGABHM010

    问题描述:
    我们 uart_uniflash.py 将与一起使用 default_sbl_null.cfg。 刷写过程会卡在第二条命令上、速度为 0%。

    作为一种权 sbl_null.Release.hs_fs.tiimage CCCC 变措施、我们尝试在 UART 终端上接收到连续字符后、使用 XMODEM 协议手动从 Tera Term 发送图像。

    有一次、我们成功发送了 sbl_null.Release.hs_fs.tiimage 一次、但无法再次发送、如论坛主题的闪存诊断设置过程中所述。

    此外、我们还通过注释掉其他内核的引导来修改引导流程、因为在 A53 引导期间引导过程失败。 以下各节已注释掉:

    //status = Bootloader_bootCpu(bootHandle, &bootImageInfo.cpuInfo[CSL_CORE_ID_M4FSS0_0]);

    //status = Bootloader_bootCpu(bootHandle, &bootImageInfo.cpuInfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_0]);

    //status = Bootloader_bootCpu(bootHandle, &bootImageInfo.cpuInfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_1]);

    进行此修改后、我们能够使用闪存诊断工程通过 CCS 进入调试模式:

    ospi_flash_diag_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang

    但是、运行诊断应用程序后、无法正确检测/读取 OSPI 闪存制造商 ID 和器件 ID。

    使用以下 UART 输出发出第一条命令时、诊断测试会立即失败:

    MAIN_Cortex_R5_0_0: [OSPI Flash Diagnostic Test] Starting ...

    MAIN_Cortex_R5_0_0: Some tests have failed!!

    我们希望就以下几点提供指导:

    1. AM64x SDK OSPI 驱动程序是否正式支持 S28HS512TGABHM010?
    2. 对于此闪存器件、是否需要对此闪存器件的闪存配置或 PHY 设置进行任何更改?
    3. 此故障是否表示存在以下问题:
      • OSPI 时钟配置
      • Pinmux
      • Phy 调优
      • 复位序列
      • 闪存协议模式(八进制 SDR/DDR)
    4. 在运行完整诊断测试之前、是否有建议的方法来验证与该闪存的低级通信?
    5. 为什么会 uart_uniflash.py 卡在第二个命令的 0%?

    任何关于调试该问题的建议都将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarita:

    1.是的、AM64x MCU+ SDK 正式支持 S28HS512TGABHM010 Serial NOR OSPI Flash 器件、 用户指南中还提供了有关支持的闪存器件的信息。

    2.不可以、SysConfig 中存在的闪存的默认配置应该起作用。 如果使用不同的频率、闪存配置中的唯一更改是读取周期和命令虚拟周期。 有关延迟/虚拟周期的信息、请参阅闪存数据表。

    3 和 4。 是、建议 使用以下命令运行 OSPI 闪存诊断:

    python uart_bootloader.py -p COMX -b sbl_prebuilt\am64x-evm\sbl_uart.release.hs_fs.tiimage -f "path to ospi flash diagnostic image"

    5.可能是闪存配置问题、您可以尝试使用上述命令运行 OSPI 闪存诊断并共享日志吗?

    此致、

    Aryamaan Chaurasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是 Sourav Singh。

    我们使用编译的应用程序映像本地路径从 CMD 执行 UART 引导命令。

    使用的命令:
    python uart_bootloader.py -p COM3 -b sbl_prebuilt\am64x-evm\sbl_uart.release.hs_fs.tiimage -f "<appimage_path>"

    观察到的输出:

    • UART 引导加载程序sbl_uart.release.hs_fs.tiimage() 已成功发送。

    • 应用程序映像ospi_flash_diag...appimage.hs_fs() 也已成功传输。

    • 传输完成而不会出现任何通信中断。

    但是、应用程序传输完成后、观察到的最终状态为:

    [STATUS] ERROR: Application load FAILED !!!

    这表明通过 UART 进行的映像传输成功完成、但应用程序在目标上的加载/引导阶段失败。

    此外、当执行同一个工程时:
    ospi_flash_diag_am64x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang

    直接在 CCS 调试模式下执行(通过 xmodem 通过 Teraterm 加载 sbl_null.Release.hs_fs.tiimage 后)、会观察到以下输出:

    MAIN_Cortex_R5_0_0: [OSPI Flash Diagnostic Test] Starting ...

    MAIN_Cortex_R5_0_0: Some tests have failed!!

    进一步调试表明在制造商/器件 ID 自行读取期间发生故障、其中返回的状态为 -1 以下 API:

    status = OSPI_norFlashReadId(ospiHandle, &manfId, &deviceId);

    目前、除了执行上述命令和验证生成的映像路径之外、我们方面没有执行任何其他更改或调试步骤。

    请告知我们、是否有在引导、OSPI 配置或映像生成过程中可能错过的任何其他步骤/配置。






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourav:

    您能否请检查与闪存的硬件连接、并确保在使用定制电路板后 OSPI 线路已正确连接。

    OSPI 闪存诊断应能正常工作、因为它以最基本的协议 (1S-1S-1S) 运行、并且应该正确地获取器件 ID 和制造商 ID。 您能否请咨询您的硬件团队以获取定制电路板的原理图审阅、并确保其与此 常见问题解答一致

    此致、

    Aryamaan Chaurasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“686310“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1643076/am6421-programming-custom-board-with-am6421bsefhaalvr-using-only-r5f-core/6335770

    在这种情况下、您可以跳过自定义闪存支持指南中的步骤、仅关注无 DDR 系统所需的 SBL UART Uniflash 缓冲区更改。

     回复:AM2431:AM2431–FS 定制板上使用 HS-SBL 时 UART Uniflash 刷写故障 

    [/报价]

    按照上述回复更改 UART Uniflash 示例后、您是否正确地重建了示例?

    此外、您是否还可以共享 UART Uniflash 示例的 example.syscfg 文件? 我想检查该示例的闪存和 OSPI 配置。

    此致、

    Aryamaan Chaurasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryamaan:

    是的、我们在进行建议的更改后正确重建 UART Uniflash 示例、并在测试之前生成了更新的二进制文件。


    我们还共享该
    example.syscfg 文件以用于查看闪存和 OSPI 配置。

    e2e.ti.com/.../7411.example.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的定制电路板是否具有 eMMC?

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我们仅使用 R50 内核和 OSPI 引导模式、支持 UART 回退。 未组装/未使用 DDR 和 eMMC。

    引导模式:-

    SW3 (0→7):1 1 0 0 1 1 0

    SW2 (8→15):0 1 1 1 0 0 0 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、您需要从 SBL UART UNIFLASH 应用程序的 example.syscfg 中删除 MMCSD 实例、请参阅此常见问题  解答中的第四点:【常见问题解答】AM6XX:如何为定制电路板移植 SBL UART UNIFLASH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    从中删除 MMCSD/eMMC 实例后、UART uniflash 命令流现在正在运行
    example.syscfg

    但是、在尝试使用 Uniflash GUI 与配置的 XDS200 进行连接时、我们会收到以下错误:

    Run failed...
    File Loader: Memory write failed: Timed out waiting for target to halt while executing am243x_alv_flasher.out

    另外,当我们连接到 UART 终端并按重置时,我们会连续接收 "CCCC" 而不是引导 sbl_null

    您能否建议在 Uniflash GUI 模式下导致此问题的原因?





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最好是您成功刷写了 SBL NULL。 您能否请切换到 OSPI 引导模式以运行 SBL NULL

    您能否建议在 Uniflash GUI 模式下导致此问题的原因?

    您还能检查一下 tiboot3.bin 为 AM6421 构建的吗

    谢谢、

    JOMY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 即、我们使用以下引导模式配置  

    引导模式:-

    SW3 (0→7):1 1 0 0 1 1 0

    SW2 (8→15):0 1 1 1 0 0 0 0。

    因此、支持 OSPI 引导模式和 UART 回退模式。

    即使我们对 UART uniflash 使用 tiboot3.bon、输出也是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否建议在 Uniflash GUI 模式下导致此问题的原因?

    如果使用 UART UNIFLASH 刷写成功、您能告诉我为什么要使用 Uniflash GUI 再次刷写二进制文件?

    另外、当我们连接到 UART 终端并按“重置“时、我们将连续收到 "CCCC" 而不是启动 sbl_null

    这表明 ROM 无法从 OSPI 引导 SBL 二进制文件、因此它切换到备用引导模式。 您能否检查一下您是否能够通过 UART 引导 SBL NULL? 您可以将 sbl_null 发送为引导加载程序二进制文件 、而不是发送 sbl_uart:https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/12_00_00_27/exports/docs/api_guide_am64x/TOOLS_BOOT.html#UART_BOOTLOADER_PYTHON_SCRIPT 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    我们可以 sbl_null.release.hs_fs.tiimage 使用 TeraTerm 手动加载 XMODEM、并能在 RAM 中正确引导。 但是、 uart_uniflash.py 使用的刷写 default_sbl_null.cfg 仍然失败。

    我们还 uart_bootloader.py 使用进行了测试 sbl_uart.release.hs_fs.tiimage、其中引导加载程序和应用程序传输都成功完成、但结束于:

    [STATUS] ERROR: Application load FAILED !!!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于存在 ROM 引导故障、您能否参考 xSPI 调试指南的引导故障一节?

    同时、请给我们更多时间来调查这个问题。

    此致、

    Aryamaan