This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:提供了用于目标配置的 OMAP-L137 ARM926EJ CCS 项目代码示例和/或 ARM9 GEL 文件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1643676/omap-l137-omap-137-arm926ej-ccs-project-code-examples-and-or-arm9-gel-file-for-target-configuration-available

部件号: OMAP-L137

您好:

 

我们正在使用您的 OMAP-L137、现在它在 DSP 内核上运行 TI-RTOS(相关问题的标签有所不同)。 现在我们仅使用 DSP、但希望或许也使用另一个内核。  我们知道,在这个系统上还有一个 ARM926EJ 核心,我们可以编程。 这是正确的吗? 是否有任何 CCS 工程代码示例(裸机或使用操作系统)说明如何在 ARM926EJ 上运行 TI 的任何示例代码? 或者、您至少有一个 ARM9 OMAP137 GEL 文件、我可以用来创建目标配置和创建原型工程吗? 该主题有 GEL 文件的 Wiki 列表、但这些链接现在都不起作用(OMAP L137 GEL 文件)  。再次感谢。