器件型号: MSPM0G1519
您好、
客户正在寻找一种方法、在对固件进行编程后、将 NONMAIN 中 BSLCONFIG0 寄存器的 READOUTEN[31:16]位从 FFFFh 修改为 AABBh。
有可能吗? 具体来说、是否有任何方法可以在不执行 恢复出厂设置的情况下实现这一点?
背景
当对固件进行编程并将其安装到电路板上后出现问题时、他们希望使用 ROM 写入器读取内部闪存中的数据。
为了使用 ROM 写入器读取数据、BSLCONFIG0 寄存器上的 READOUTEN[31:16]需要从 FFFFh 复位到 AABBh。
他们认为、如果执行恢复出厂设置、包括他们要读取的数据在内的主要区域将被擦除。
谢谢。此致、
英明