Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM0G1107
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
您好、
我在 CCS20.5.1 中设置非常简单。 main 函数具有以下循环:
while (1){
//切换引脚
DL_GPIO_togglePins (GPIO_PORTA_PORT、GPIO_PORTA_PIN_1_PIN);
DL_GPIO_togglePins (GPIO_PORTA_PORT、GPIO_PORTA_PIN_17_PIN);
DELAY_CYCLES (8000000);
}
我在.syscfg 文件中有引脚 1 (PA0) 和引脚 17 (PA13) 的完全相同配置。 但是、引脚 17 可以正确切换、但我看不到正确的输出 TON 引脚 1。 我使用了示波器、看到输出始终为 0V。
我可能错过了什么? 这是我使用此类 MCU 的第一个项目。
谢谢、
Tianlei