This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:WWDT0 和 WWDT1 之间的差异、以及如何仅在 SysConfig 中使用 WWDT1

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1646293/mspm0g1507-difference-between-wwdt0-and-wwdt1-and-how-to-use-wwdt1-only-in-sysconfig

部件号: MSPM0G1507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我正在使用 MSPM0G1507SPTR(48 引脚)进行开发。

关于 WWDT、我有两个问题:

1) WWDT0 和 WWDT1 之间的差异
您能否解释下 WWDT0 和 WWDT1 之间是否存在任何功能差异(例如时钟源,低功耗行为,复位/中断等)?
还是它们相同的外设仅具有不同的实例?

2) 在 SysConfig 中仅使用 WWDT1
我只想使用 WWDT1。

但是、在 SysConfig 中、似乎只有 WWDT0 可用或被选择。
是否有办法仅选择和使用 WWDT1?

如果没有、建议使用 WWDT1 的方法是什么(例如手动配置)?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:
    1. WDDT0 和 1 是同一模块的两个不同实例、即 窗口化看门狗计时器。

    2.我相信您应该能够使用您想要的任何 WWDT 模块。 您使用的 Code Composer Studio 版本是什么? 我建议将其更新为最新版本。

    此致、

    Diego Abad