This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:适用于 AM243x 的 PCIe 驱动程序支持和 IGH EtherCAT 示例代码

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1638644/am2431-pcie-driver-support-and-igh-ethercat-sample-code-for-am243x

器件型号: AM2431

尊敬的专家:

 

关于 AM243x 开发、我有两个技术问题:

  1. PCIe 驱动程序: TI 是否 为 AM243x 提供官方的 PCIe 根复合体 (RC) 或端点 (EP) 驱动程序? 如果是、请提供相关的 SDK 或文档链接。

  2. IGH EtherCAT: 我们 在 Linux 上使用 IGH EtherCAT 主站。 是否有任何 专门用于连接 AM243x 与 IGH 栈的示例代码或应用手册?

感谢您的帮助。

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我已经听取了您的意见并进行了研究。 请等待一段时间恢复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel

    PCIe驱动程序: TI 是否 为 AM243x 提供官方的 PCIe 根复合体 (RC) 或端点 (EP) 驱动程序? 如果是、请提供相关的 SDK 或文档链接

    感谢您的耐心。 MCU+ SDK 中的 PCIe 驱动程序在功能上受到限制、因为大多数客户在其他处理器器件上使用 Linux 提供的 PCIe(在应用内核上运行)。

    AM243x 上现有的 PCIe RTOS 驱动程序、用于扩展 PCIe 驱动程序、以支持通用 EP 用例、其中 EP 连接到运行 Linux 或 Windows 的任意 RC。 由于此功能、我们进行了大量更新、打破了现有示例。

    请参阅 examples_drivers_pcie_enumerate_ep 示例 、其中演示了一个支持通过运行 Windows 或 Linux 的 RC 进行枚举的 EP。

    另请参阅 EXT_SITMPUSW-22 来了解已知限制。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    IGHEthercat: 我们正在 Linux 上使用 IGH EtherCAT 主站。 是否有任何 专门用于连接 AM243x 与 IGH 栈的示例代码或应用手册?

    我是否可以了解此处的用例? 您是否尝试使用 AM243x 工业通信 SDK:工业通信工具套件中提供的产品在 Linux PC 上通过 AM243x RTOS 上的 EtherCAT 子器件实现运行 IGH EtherCAT 主站

    此致、
    Aaron