This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:在 G3519 BSL 上、将波特率设置为 1M 或 2M 会产生相同的传输速度 115200。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1646591/mspm0g3519-on-the-g3519-bsl-setting-the-baud-rate-to-either-1m-or-2m-results-in-an-identical-transmission-speed-of-115200

器件型号: MSPM0G3519

您好、

我在波特率配置方面遇到了一个奇怪的问题:

  • 将 BSL 波特率设置为 1M2M 会产生相同的上限传输速度 115200bps

  • 相反、将波特率配置为 57600bps 实际上会使 速度加倍至 115200bps。

时钟分频器或分数寄存器似乎在较高频率下未正确缩放、或者正在反相。 以前是否有人遇到过此 BSL 时钟计算问题、或者 G3519 上是否存在已知的高速 BSL 限制?

此致、

大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 该问题是由 Windows COM 端口高级设置(特别是延迟计时器 (msec) 属性)引起的。 驱动程序默认为 16ms、这会限制高速数据包传输。 将延迟计时器降低到 1ms 后、1M 波特率即可实现预期吞吐量。