This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:MSPM0/M33 — 相同的工程设置,相同的 TI Clang 应始终获取相同的二进制文件

Guru**** 3009810 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1646091/ccstudio-theia-mspm0-m33---same-project-settings-same-ti-clang-should-always-get-the-same-binary

部件号: CCSTUDIO-THEIA
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

 

他们使用的是 MSPM0/M33、希望我们确认以下内容。

他们使用 Git 来维护项目,然后分发给他们公司的不同同事,因此他们需要确认所有这些。

如果它们使用相同的源代码、则使用相同的 CCS Theia 工程设置(即相同的 SYSCONFIG、Compiler、Linker、Hex Utility 标志)、 同一器件上的相同 TI Clang 版本、它们应始终获得相同的 Intel 十六进制输出。

正确吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne

    如果 CCS 优化级别相同 、是的、它们应在这些条件下始终获得完全相同的十六进制输出。

    谢谢