This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:基于 I2C 的问答;看门狗参考代码或 PMIC 应用手册

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1647270/am2612-request-for-i2c-based-q-a-watchdog-reference-code-or-application-note-for-pmic

器件型号: AM2612

尊敬的团队:
 
客户目前正在通过 I2C 通信使用 PMIC 来评估看门狗功能的实现。
在查看可用文档时、客户找到了几个基于 SPI 接口的参考示例。 但是、客户无法找到专门针对基于 I2C 的看门狗控制的示例代码或应用手册。
在客户的系统设计中、他们非常倾向于使用 Q&A(问答/质询 — 响应)方法、其中 MCU 会发送命令并验证 PMIC 的特定响应。
您能否提供或指导客户:
  1. 示例/参考代码: 演示 I2C Q&A 看门狗服务的任何基于 C 的驱动程序示例。
  2. 应用手册: 详细说明基于 I2C 的 Q&A 看门狗实现的寄存器配置和时序要求的文档。
如果没有具体的 PMIC 器件型号的直接示例、我们将非常感激针对类似 I2C PMIC 的任何通用参考。
 
此致、
TED