This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:如何在 CCS 中将 SPI 时钟频率设置为 25MHz

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1645765/mspm33-sdk-how-to-set-spi-clock-frequency-to-25-mhz-in-ccs

器件型号: MSPM33-SDK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、  

根据 slasfb6、显示 SPI 可以达到 25MHz、如下所示。

image.png

 

我已根据上表配置了 UC2 下的 SPI 引脚、即 SDIO、和 VDD = 3.3V。
image.pngimage.png

 

似乎 SPI 具有来自 MCLK/2 (80MHz) 的时钟源、这是不可能有 25MHz 的 SPI 时钟为 SCR=1(我从 ti_msp_dl_config.c 捕获了这个公式)、是否有任何其他方法 从 MCLK/2 (80MHz) 到 MCLK (160MHz) 选择时钟源、 以实现 25MHz。

image.png

image.png

image.png

image.png

CCS 的版本      :20.5.0.28__1.11.0  
SDK 的版本      :1.3.0.01
Sysconfig 的版本:1.27.0

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    160MHz 不能进行分频以获得 25MHz。 您能否最终将频率设置为 100MHz 或 150hhz 以获得 25MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没错、160MHz 不能进行分频、可以 为 SPI 获得 25mH 的电感

    我尝试使用 100MHz 的 CPUCLK 、该 CPU 成功生成 25MHz SPI 输出。 但是、我更希望以其最大速度运行 CPUCLK。 那么、这是否意味着不可能  同时具有 160MHz CPUCLK 和 25MHz SPI 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 不可能  同时具有 160MHz CPUCLK 和 25MHz SPI 输出