This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:有关"数据组保护"的文档问题

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1645784/mspm0g3519-documentation-issues-wrt-data-bank-protection

器件型号: MSPM0G3519

TI 专家:

MSPM0 G 系列 TRM 介绍了以下有关“数据组保护“的内容:

image.png

在这方面有几个问题:

  1. SDK 代码指示相应的寄存器实际被调用  
    FWPROTMAINDATA (与 FRWPROTDATA 相反) 。
     
  2. TRM 不提供有关此寄存器的更多文档。 上面的文本是唯一提及的(无论命名)。
  3. SDK 代码表明 在读取/写入保护方面没有 1KB 粒度。 它似乎适用于整个 4KB (?) 仅限范围。

请作出澄清。

此致、
Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人在听吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    SDK 代码指示实际调用了相应的寄存器  
    FWPROTMAINDATA (与 FRWPROTDATA 相反) 。
    [/报价]

    正确的是、我将向团队报告问题以更新文档/SDK。

    SDK 代码表示 在读/写保护方面没有 1KB 粒度。 它似乎适用于整个 4KB (?) 仅限范围。

    您可以看到掩码值为 0xFF:

    每个部分扇区对应其配置属性的 2 位、因此它可以支持 8/2=4 位配置:

    bit0-1:扇区 1 (1KB)

    位 2-3:扇区 2 (1KB)

    位 4-5:扇区 3 (1KB)

    位 6-7:扇区 4 (1KB)

    B.R.

    Sal

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Sal。

    我们需要做很多猜测才能做到这一点。

    正确、我将报告问题

    请确保这也是由于   TRM 中完全缺少寄存器 FWPROTMAINDATA 及其位的文档所致。 此外、SDK 源及其文档在这里没有太多帮助、因此应进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    很抱歉为您提供便利、非常感谢您提供的反馈、帮助我们提高文档质量。

    B.R.

    Sal