请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM2632
当我使用 CCS 调试过程时、所有 NOR 闪存 (0x6,000,0000-0x607F、FFFF) 更改为 0x0。
这会导致我们的主代码被擦除。 所以,你知道为什么它是发生的,在什么情况下。
我在我的项目中使用了 Flash_eraseBlk () Flash_write ()。 和我的 debug 命令。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM2632
当我使用 CCS 调试过程时、所有 NOR 闪存 (0x6,000,0000-0x607F、FFFF) 更改为 0x0。
这会导致我们的主代码被擦除。 所以,你知道为什么它是发生的,在什么情况下。
尊敬的 Wei Yao:
对延迟响应表示歉意。
您能帮助我了解有关该问题的更多信息吗?
1.在您的应用中、您是否也在 CCS 的内存浏览器中看到相同的观察结果?
2.您能否运行 QSPI_FLASH_transfer 示例并查看观察结果是否一致?
3.执行 Flash_eraseBLK() 后、您是否看到内存区域为 0xffffff_FFFF 或 0x0?
4.仅在 CCS 调试期间观察到该错误吗? 您是否在使用 GEL 脚本?
您是否还能提供有关所用 SDK 版本的详细信息?
此致、
Aswin