This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM263x KeyWriter 引导加载程序无法从 HS-SE 转换 FS 为 HS-SE

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1644749/am2632-am263x-keywriter-bootloader-fails-to-transition-from-hs-fs-to-hs-se

器件型号: AM2632
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好专家、

 

平台和背景:

  • MCU:AM2632
  • SDK 版本:mcu_plus_sdk_am263x_11_01_00_19
  • 工程路径: otp_keywriter_am263x_sr_11_10_01_00_00\sbl_keywriter\am263x\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang
  • 目标操作:尝试将电路板从 HS-SE 转换 FS 为 HS-SE(安全模式更改)

代码修改:

#define KEYWR_HW                     AM263x_HW_CUST

certHeader.reserved = KEYWRITER_MODE;

 

VPP 硬件配置:

外部 1.7V 电压源。

Snipaste_2026-05-12_10-15-23.png

 

问题描述和日志摘要:

运行 KeyWriter 引导加载程序时、会遇到以下错误:  

Efuse 写入行失败
Snipaste_2026-05-12_09-52-09.png

此致、

 

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    从日志中(如果写入 MSV BCH 行时写入失败)。  

    请问、当您再次进行相同的测试时、您是否能够成功地进行同样的测试? 还是一直停留在这里?

    我是否还可以知道您的设置如何执行 OTPKW?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nikhil、

    是的、每次我运行该过程时、它都会卡住。 工作流程大致如下:

    在 QSPI (4S) 模式下、我使用 UniFlash 刷写  地址 0x60000000 处的 sbl_keywriter.debug.tiimage 文件。 闪烁后、关闭并打开主电源、同时保持 VPP 1.7V 电源持续开启、对电路板进行下电上电。 在重新启动期间、我通过 UART 串行端口读取日志输出。

     

     此致、

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    按照调用中的对齐方式、您是否可以尝试在 UART 引导模式下执行相同的操作?

    VPP 在下电上电期间不应保持开启状态。 首先应遵循 VDD 流程、然后是 VPP 流程、VPP 应在密钥写入之前启用、并在密钥写入后禁用。

    因此、建议使用 LDO 通过软件控制 VPP。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan