This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM13E23019:无法连接 AM13x 设备。 连接目标错误–615

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1647039/faq-am13e23019-not-able-to-connect-the-am13x-device-error-connecting-target-error--615

部件号: AM13E23019

您好、  

在尝试连接 am13x LaunchPad 时、我们收到以下错误:

CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–615 @ 0x0)  
目标无法看到正确格式化的 SWD 标头。  
与目标的连接可能不可靠。  
尝试降低 TCLK 设置、然后重试。




image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 您配置了 PA14(SWCLK) 或 PA15 (JTAG/TDI) 引脚时可能会发生这种情况。

    要解决此问题:  

    • 将跳线连接到 J11(位于 BSL inv 按钮旁边)
    • 按住 LaunchPad 上的 BSL inv 按钮并连接电路板
    • 发出 dssm factory reset 命令(位于 CCS 中的“脚本“菜单下)
    • 释放 BSL inv 按钮、在 GEL 输出中显示 msg 时按复位按钮、重新连接电路板。

         

    参考:{am13x SDK}/docs/am13e230x/user_guide/chapters/getting_started/ccs_debug_tips.html