This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:Eth&amp 中的 MINIMUM-START-INTERVAL 标签不匹配;EthTrcv

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1645626/am263p4-q1-minimum-start-interval-tag-mismatch-in-eth-ethtrcv

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:

目前我们正在处理 MCAL AM26xx 26.00.00.08。  

在 Eth& EthTrcv Bswmd ARXML 文件中、 BSW-INTERRUPT-ENTITY 和 BSW-CALLED-ENTITY 中缺少 MINIMUM-START-INTERVAL 标记。

同样、对于 EthTrcv、观察到重复的 MINIMUM-START-INTERVAL 标签。  

您能查看并提供反馈吗  

此致、  

Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    感谢您的订购。 我把它作为一个错误提出来。 在此处共享 TT 以进行内部跟踪

    jira.itg.ti.com/.../MCAL-38219