This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:Eth 驱动程序中<interrupt-source>缺失

Guru**** 2904130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1645631/am263p4-q1-missing-of-interrupt-source-in-eth-driver

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:

目前我们正在处理 MCAL AM26xx 26.00.00.08。

在 Eth 驱动程序中、我们观察到 标签已丢失。

您能检查一下这个问题并提供反馈吗

此致、

Mohasin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    我提出了同样的错误。 以便内部跟踪

    jira.itg.ti.com/.../MCAL-38218