This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:TMS320C6748:MMC 启动超时

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1647009/omap-l138-tms320c6748-mmc-boot-timeout

器件型号: OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6748

对于 TMS320C6748、当启动模式设置为 MMC/SD 时、从 MMC 引导的超时时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该主题将分配给正确的工程师。 请留出一些时间进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xujian

    遗憾的是、任何相关文档中都没有记录超时值、我无法在此处提供该信息。  

    ——保罗