This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:应如何连接 AM263P4 引脚 T4

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1646497/am263p4-how-should-the-am263p4-pin-t4-be-connected

器件型号: AM263P4
主题中讨论的其他器件: LP-AM263P

应该如何连接 AM263P4 引脚 T4? 在 AM263P4 数据表中、引脚 T4 配置为直接连接(短接)至地 (VSS)、但在 LP-AM263P4 参考文档中、引脚 T4 连接至 1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yonglong:

    请按照数据表中的建议、将 T4 引脚连接到 VSS。 在 LP-AM263P 上、它连接到 1.2V 以进行一些内部测试。 客户可以按照数据表中的建议将 T4 焊球引脚连接到 GND。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni