This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:Ultra Librarian 符号/封装选项?

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634567/am263p4-q1-ultra-librarian-symbol-footprint-options

器件型号: AM263P4-Q1
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我正在尝试为客户下载多个 AM263P4 型号的 Altium 符号、封装和模型文件:  

AM263P4AFONFZCZRQ1(集成闪存封装)

AM263P4ASOKFZCZRQ1(传感器封装)

AM263P4ACOKFZCZRQ1(AM261 兼容封装)

 

查看 超级库下载选项时、我看到以下内容:

image.png

 

这些似乎无法完全映射到数据表中的器件命名规则。 封装选项同样令人困惑。 所提供的符号/封装如何映射到我的客户感兴趣的器件? 我应选择哪些选项来为上述 OPN 提供正确的符号/封装?

 

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    这些问题已分配给我们的专家、请期待今天稍后的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAM、

    UltraLibrarian 符号似乎仅用于 AM263P4xC (兼容封装)器件。  

    我将拥有内部 CAD 团队创建的其他软件包。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brennan!

    几个后续问题:

    • 为什么 C 型号有这么多的符号选项?
      • 点击各个选项、似乎每个选项都有不同的外设集(A 具有 ADC、B 具有 JTAG、C 是时钟和 RST 等) 。 但是、似乎没有任何选项包括器件上的所有引脚。 对于使用给定数量引脚的器件、这是否是典型值? 我发现 Jacinto 具有超过 1000 个引脚、实现了类似功能、但 MSPM0 在一个符号上可安装~100 个引脚

    • 为其他变体添加符号的时间范围是什么?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么 C 变体有这么多的符号选项?
    • 点击各个选项、似乎每个选项都有不同的外设集(A 具有 ADC、B 具有 JTAG、C 是时钟和 RST 等) 。 但是、似乎没有任何选项包括器件上的所有引脚。 对于使用给定数量引脚的器件、这是否是典型值? 我发现 Jacinto 具有超过 1000 个引脚、实现了类似功能、但 MSPM0 在一个符号上可安装~100 个引脚
    [/报价]

    对于较大的封装/BGA 封装、TI CAD 团队几乎总是将元件拆分为不同的符号(除非另有说明)。 这有助于在原理图中组织电路和外设。  

    [引述 userid=“564937“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1634567/am263p4-q1-ultra-librarian-symbol-footprint-options/6302728
    • 为其他变体添加符号的时间范围是什么?

    [/报价]

    我预计 CAD 团队需要~1 周时间来创建符号并获得产品线的批准。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢! 都将受到影响。

    我看到了符号分割背后的推理。 如果是这种情况、是否有办法使下拉菜单具有更清晰的选项? 按字母顺序排列的 A-M 非常抽象、具有变体的清晰名称以及给定符号中包含的外设/引脚将很方便。

    【编辑】忽略上面,我是愚蠢的,没有悬停在信息弹出窗口,明确指出它们是拆分的原因,你说的,所有的符号都下载一次(而不是像我想的零碎的)

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Brennan、Tejas、

    签入 — 我看到 JIRA 票证已更新:传感器包已完成、闪存包可能已存在。 将这些内容添加到超级库管理员并发送给客户的方法是什么?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    对此深表歉意。 不知何故、我错过了对其进行监控的机会、因此无法审核和批准创建的符号。 我们会在接下来的几天尝试这样做。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    这 是在 Ultralibrarian 中创建的、请参阅下面的链接。 它具有 ZCZ-C、ZCZ-S 和 ZCZ_F 型号。

    https://app.ultralibrarian.com/Search?q=AM263P4

    谢谢、

    Tejas Kulakarni