This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:我们可以将 CPU 时钟频率修改为 380M 或 390M Hz

Guru**** 3006670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1647158/am2632-can-we-modify-cpu-clock-frequency-to-380m-or-390m-hz

器件型号: AM2632

大家好、我们有两个关于 CPU 时钟的问题。

1 我们可以在引导加载程序中将 CPU 时钟频率修改为 380M 或 390M Hz。

2 在引导加载程序代码中只有一行代码用于设置 R5-0 内核。 您可以在第 534 行看到下图。  但我们的工程使用了两个内核。 所以我想知道 R5-1 的时钟设置在哪里。image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yao Wei:

    我们能否在引导加载程序中将 CPU 时钟频率修改为 380M 或 390M Hz。

    这需要修改 PLL 设置、包括 PLL 锁定频率、而且并不是很简单。 默认情况下、PLL 锁定在 2000MHz、并除以 5 获得 400MHz。 需要计算并更改以下值

    根据以下公式:

    器件 TRM (AM263x SitaraTm 微控制器技术参考手册(修订版 I)) 中的“配置核心 PLL“一节也介绍了这些设置。

    在引导加载程序代码中只有一行代码用于设置 R5-0 内核。 您可以在第 534 行看到下图。  但我们的工程使用了两个内核。 所以我想知道 R5-1 的时钟设置在哪里。

    这是“BootloadCpu (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_CORE_ID_R5FSS0_1]) 的一部分;“

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1 这两个时钟频率 (380M 或 390M) 是否合理?  CPU 可以在这两个频率下运行吗?

      如果我们设置 CPU 来运行这两个 频率、它是否会影响其他外围设备?

    2 获取。

    3 另一个问题是、 如果我们的主板是 HS-SE 器件、我们的 CPU 实际上会以 200MHz 频率运行?  

      因为  (eFuseFreq == bootloader_R5SS_FREQ_CRC) 返回 200MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“656983“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1647158/am2632-can-we-modify-cpu-clock-frequency-to-380m-or-390m-hz/6350412

    这两个时钟频率 (380M 或 390M) 是否合理?  CPU 可以在这两个频率下运行吗?

      如果我们设置 CPU 来运行这两个 频率、它是否会影响其他外围设备?

    [/报价]

    我知道这一变化的原因吗?

    这也意味着将 SYSCLK 更改为 CPU 频率/2、因此在 SYSCLK 上运行的外设会受到影响。

    [quote userid=“656983“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1647158/am2632-can-we-modify-cpu-clock-frequency-to-380m-or-390m-hz/6350412

    另一个问题是、 如果我们的主板是 HS-SE 器件、我们的 CPU 实际上会以 200MHz 频率运行?  

      因为  (eFuseFreq == bootloader_R5SS_FREQ_CRC) 返回 200MHz。

    [/报价]

    这适用于器件型号为“AM263xxPxx...“的器件器件。 例如、数据表中的“AM2632CPDFHMZCZRQ1“:

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 当 CPU 以 400m 的速度运行时、EMC 测试会出现一些问题。 因此、我们的测试仪希望  降低 CPU 频率。

    我 今天将尝试将 CPU 频率设置为 380M、看看 它如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“656983“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1647158/am2632-can-we-modify-cpu-clock-frequency-to-380m-or-390m-hz/6351655

    1 当 CPU 以 400m 的速度运行时、EMC 测试会出现一些问题。 因此、我们的测试仪希望  降低 CPU 频率。

    我 今天将尝试将 CPU 频率设置为 380M、看看 它如何。

    [/报价]

    好的、我们可以关闭这个 TT 吗、或者您还有其他问题吗?

    谢谢、

    Sahana