This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:在 Ubuntu 22.04 上无法启动 CCSTUDIO V20.3.1.5

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1640421/ccstudio-theia-ccstudio-v20-3-1-5-is-not-starting-on-ubuntu-22-04

部件号: CCSTUDIO-THEIA

大家好、TI 专家。
目前我正在从事 TI 的 AM62P5-SK 电路板。 对于使用 FreeRTOS 进行 MCU 和 DM 内核端开发、我将使用 TI 的 CCS (Code Composer Studio) 版本 20.3.1.5:链接

此前、当为 CCS 提供启动命令时开始、但从上周突然开始、CCS 需要更多时间才能在约 2-3 小时启动。 作为参考、我附上了执行二进制文件时看到的内容的 10 秒视频。

e2e.ti.com/.../1307.Screencast-from-27_2D00_04_2D00_26-10_5F00_34_5F00_47-AM-IST.mp4
即使我有足够的磁盘空间+ RAM。

aditya@VETC-DW-73G3R24:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           125Gi       7.0Gi       105Gi       264Mi        12Gi       117Gi
Swap:          2.0Gi          0B       2.0Gi
aditya@VETC-DW-73G3R24:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            13G  3.2M   13G   1% /run
/dev/nvme1n1p2  468G  164G  281G  37% /
tmpfs            63G  2.7M   63G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
efivarfs        432K  278K  150K  65% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p1  511M   72M  440M  14% /boot/efi
tmpfs            13G  1.7M   13G   1% /run/user/1000
aditya@VETC-DW-73G3R24:~$ 

由于 CCS 启动失败、我们的开发速度缓慢、请尽快为此提供支持。

此致、
Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有关于此问题的任何更新?

    此致、
    Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我正在将您的线程发送给 CCS 团队进行评论。 请在一天或两天内回复。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    okk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aditya,

    您是否可以尝试清除所有 CCS 高速缓存以查看这样是否有用:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#i-want-to-restart-code-composer-studio-with-a-fresh-environment-how-do-i-do-this

    另请注意、CCS 20.5.1 已发布。 我建议安装最新的 CCS 并尝试使用。 CCS 20.3.1 存在一些已知问题(尤其是与 TI CLANG 编译器的冲突)、因此我不会继续使用该版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我尝试重新安装、清除缓存、但仍然存在问题。
    还需确认是否可以使用最新的 CCS、但仍使用旧代码和编译器? 或需要使用最新的版本?

    此致、
    Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试最新的 CCS 20.5.1(完全安装,因为没有增量更新)。

    还需要确认是否可以使用最新的 CCS 并且仍然使用旧代码和编译器? 或需要使用最新版本?

    您可以在最新 CCS 中使用旧版本的编译器和其他产品。 只需确保它们首先被“发现“:

    https://www.ti.com/video/6369988068112

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ki  、

    我尝试了安装最新的 CCS、即 20.5.1、但仍然需要较长时间、我的设置是否有任何问题?

    此致、
    Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的设置是否有任何问题?

    此类问题的最常见原因是与系统上运行的防病毒/安全软件发生冲突。 您的环境是否如此? 这是本机 Ubuntu 22.04 机器还是 VM?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此类问题的最常见原因是与系统上运行的防病毒/安全软件发生冲突。 您的环境是否如此?

    是的、根据公司政策、我的 PC 上最近安装了一些安全软件。 如果是这种情况、那么可以采取哪些步骤来顺利运行 CCS?

    这是本机 Ubuntu 22.04 机器还是 VM?

    它是本机 Ubuntu 22.04.5 LTS 操作系统。

    此致、
    Aditya T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、根据公司政策、最近在我的 PC 上安装了一些安全软件。 如果是这种情况、那么可以采取哪些步骤来顺利运行 CCS?

    如果可能、您可以尝试从实时扫描中排除 CCS(应用程序和安装目录)。  

    是否可以暂时禁用机器上的安全软件以查看这是否有帮助? 如果是这样,那么这将证实我的怀疑。

    谢谢

    Ki