This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:编译错误生成"坏 Apple "

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM33C321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1646095/mspm33c321a-compile-error-building-bad-apple

器件型号: MSPM33C321A

我正在尝试使用当前的 SDK 构建错误的 apple 演示。 它发布在此处:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571231/faq-mspm33c321a-how-to-play-video-bad-apple-at-lp-mspm33c321a?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=mspm33#

编译正常、但我收到链接器错误:

[0]错误#16004-D:文件“C:/ti/mspm33_sdk_1_03_00_01/source/ti/driverlib/lib/ticlang/m33/mspm33c321x/driverlib.a的 Tag_ABI_VFP_ARGS 属性值为“1“、与之前看到的属性值(“0“)不同;正在组合不兼容的文件

[1]错误#16004-D:文件“C:/ti/mspm33_sdk_1_03_00_01/source/ti/driverlib/lib/ticlang/m33/mspm33c321x/driverlib.a的 Tag_ABI_VFP_ARGS 属性值为“1“、与之前看到的属性值(“0“)不同;正在组合不兼容的文件

[2]错误#10010:链接过程中遇到错误;“Demo_bad_apple_U8G2_LP_MSPM33C321A_nortos_ticlang.out “未构建

 

* 构建完成*

 

我已查找适用的编译器/链接器选项、但找不到任何选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我在更新 SDK 版本时发现了这个问题、因为一些 Unicomm 命名约定发生了变化。 您可以使用下表进行相应更新:

    新建 Unicomm 旧 Unicomm
    UC0 UC1_0
    UC1 UC1_1
    UC2. UC2.
    UC3. UC15_0
    UC4. UC15_1
    UC5. UC12
    UC6. UC13_0
    UC7. UC13_1
    UC8. UC13_2
    UC9 UC13_3.
    UC10 UC14
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “那我就不去了。“ 唯一提到的是一些链接器和 xml 文件、它们不是所示的文件、而是按照您所述的方式更改它们并没有修复链接器错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    您能否仔细检查 FPU 设置如下:

    我们还在早期版本的 SDK 和这个 SDK 之间添加了 FPU 支持。 我发现这可能会导致您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    (噢,Theia 真的不喜欢你的第一个建议。 由于我更正的文件是由链接器生成的,所以只是将它们改回!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、哈哈、我很高兴它能正常工作。

    仅供我自己了解、是与 unicomm 相关的问题还是 FPU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPU 更改链接器生成的文件中的 unicomm 内容有点徒劳。