This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:空载存储器部分的 ROV 异常(在 AM243x 的 MCU+SDK 中仍未解析、例如 v12.00.00.26)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1648080/am2434-rov-exception-for-noload-memory-section-still-unresolved-in-mcu-sdk-for-am243x-e-g-v12-00-00-26

器件型号: AM2434

您好:

我想问为什么 AM243x 的 MCU+SDK 中尚未解决“针对空载存储器段的 ROV 抛出异常“问题?

请参阅以下讨论:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1596916/am2434-am2434-code-composer-studio-freertos-rov-exception

 
您能告诉我这个 bugfix 何时会移植到 MCU+ SDK 吗? 请检查是否包含基于 Eclipse 的 CCS IDE。

此致、Vit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我这个 bugfix 什么时候会移植到 MCU+ SDK 吗? 请检查是否包含基于 Eclipse 的 CCS IDE。

    您是否在最新版本的 CCS 中尝试过此操作?  

    最新版本的 SDK v12.00 支持基于 Theia 的 CCS。   有关详细信息、请参阅 CCS_SETUP_PAGE。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ${MCU+SDK}/source/kernel/freertos/rov/FreeRTOS.rov.js 仍在 MCU+SDK 中、这表明仍然支持基于 Eclipse 的 Code Composed Studio (CCS) 版本 12.x。 为什么识别出的修复程序也未移植到此 CCS 版本?

    此致、Vit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vit:

    最新版本的 SDK 使用基于 CCS Theia 的版本进行测试、不会使用较旧版本的 CCS(基于 Eclipse)进行测试。

    没有内部 Jira 票证来跟踪相同的情况、因此未实现该功能。 我将创建一个内部 Jira 来在下一个版本中获得此修复程序。

    这就是为什么我们创建了有关修复此问题的常见问题解答的原因。 请参阅  【常见问题解答】AM6442:针对空载存储器的 ROV 抛出异常部分  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    此致、Vit