This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM243x 中的双通道 DDR

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1641864/am2432-dual-channel-ddr-in-am243x

器件型号: AM2432
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、  

我将 AM2432 与工业 SDK 11.00.00.08 配合使用、

我们的各种项目涉及使用工业协议 Profinet、Ethernet/IP 和 IEC 61850 以及 CPSW。
由于 LPDDR4 存在供应问题、我们正在探索替代方案。 我 在这里 (根据 3.3 LPDDR4 接口原理图)阅读、AM243x 仅在单通道模式下支持 DDR。 仍然可以通过强制使用单通道选项(例如,通过不连接不受支持的第二个通道)来使用 DDR 双通道吗?

是否有任何值得调查的具体后果? 特别是关于我们所采用的工业协议的具体细节。

或者、您是否发现在原则上、对于我们使用的各种协议中仅使用 MSRAM 和支持 XIP 模式的闪存会出现任何问题? 我已经看到、理论上 Profinet 和 EtherNet/IP 演示也与没有 DDR 的 Launchpad 兼容、因此我不会收到任何特殊问题。

谢谢您、

此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea、您可以使用双通道内存、但意识到您只能将一个通道连接到 AM24x、这意味着您只能访问总内存密度的一半。  另一半是无法进入的。  因此、您必须拥有的存储器密度是应用所需存储器密度的两倍。

    我想您必须进行测试、以确保将 MSRAM 与 XIP 闪存配合使用能够满足系统中这些协议的性能需求。  我不太熟悉您所指的演示、但请注意、他们可能没有通过严格的压力测试。

    此致、

    James   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的答复。

    如果同一固件应用和 OSPI SBL 使用不同的 DDR 存储器容量(例如,某些旧模块具有 1GB、其他模块具有 512MB 或 256MB,具体取决于市场可用性)、是否会出现兼容性问题? 我指的是 SBL 执行的初始化、尽管我们从未在 SysConfig 或其他地方实际指定 DDR 存储器容量。  我想我只需要在链接器中指定存储器地址、以便它们也能容纳在较小的 DDR 存储器大小中。  这可能是对的吗?  是否会出现其他问题?

    谢谢您、

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    因此、我假设固件始终支持 256MB 闪存?  如果是这种情况、即使存储器容量更大、DDR 初始化和训练仍然应该起作用。   

    如果您讨论的是不同大小的固件映像、那么这可能会更复杂一点。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的答复。

    那么我假设固件始终支持 256MB 闪存?  如果是这种情况、即使存储器容量更大、DDR 初始化和训练仍然应该起作用。   [/报价]

    是的、固件绝不会使用超过 256MB 的 DDR、 这与我们计划使用的最小 DDR 大小相对应。 因此、我不必调整任何初始化设置或更改任何内容、它可以适应我们使用的任何 DDR 大小。

    谢谢您、

    此致、

    Andrea