This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:U39 板载芯片变得非常热

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSRM48HDK, TMDS570LS31HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1647743/tmdsrm48hdk-u39-chip-on-board-is-getting-very-hot

器件型号: TMDSRM48HDK
主题中讨论的其他器件: TMDS570LS31HDK

您好团队:  

 

我们的一个客户购买了 TMDSRM48HDK 并声明以下声明:

-----

不幸的是、出现了以下问题。 板载 USB 调试器可访问、但无法连接到 RM48。 电路板上标有“U39“的元件会变得非常热。  RM48 周围的 LED 均熄灭。 我们怀疑 U39 芯片是 RM48 电源的稳压器、而该电源不再 正常工作。  Hercules_Problem_3.jpg

Hercules_Problem_2.jpg

 

Hercules_Problem_1.jpg

-----

 

您能否就此问题提供建议?

 

谢谢你。

Usman

538225

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    客户的诊断正确。 U39 是 TPS73733QDRBRQ1、这是一款 3.3V LDO 稳压器、用于为 RM48 MCU [1][2]供电。 所述的症状(U39 运行得非常热、RM48 周围的 LED 熄灭,无法通过调试器连接)都指向出现故障或过载的 3.3V 电源轨。

    近况如何

    这是 TI Hercules HDK 电路板上的已知故障模式。 TMDS570LS31HDK 记录了一个相同的问题、其中 U39(同一器件 TPS73733QDRBRQ1)发生故障、导致 3.3V LED 关闭、电压测量值读数远低于规格(例如 1.08V 而非 3.3V)[2]。 如果没有正常工作的 3.3V 电源轨、RM48 就无法上电、这就是调试器可以检测到 USB 接口但无法到达 MCU 的原因。

    可能的根本原因

    TPS73733 可能由于以下原因而出现故障:

    • 3.3V 电源轨上发生 短路(MCU 或外设损坏,消耗过多电流,从而迫使稳压器进入热过载状态)
    • 如果电路板经历不正确的断电顺序、则会造成反向电流损坏[3]
    • 散热焊盘连接问题 — 该器件上的外露焊盘必须接地;如果连接受到影响,散热和内部接地都会受到影响 [4]

    建议的操作

    1. 测量 U39 输出端的 3.3V 电源轨以确认其低于规格
    2. 检查 3.3V 网络上是否短路—如果 MCU 或其他组件发生故障、则可能会下拉电源轨并导致 U39 过热
    3. 如果 3.3V 电源轨没有短路、请更换 U39 (TPS73733QDRBRQ1)。 该器件可从 DigiKey 和其他分销商处购买[2]
    4. 或者、 向电路板的测试点提供外部 3.3V 电压以旁路 U39 并验证电路板的其余部分是否正常工作[2]

    如果 U39 在更换后仍然过热、RM48 MCU 本身可能在其 I/O 或核心电源引脚上发生内部短路、并且电路板可能需要完全更换。


    为了帮助完善这项建议、了解以下信息会有所帮助:

    • 故障前是否有任何事件(ESD,电源不正确,热插拔)
    • 在 U39 输出引脚上测得的实际电压
    • 电路板之前是否在首次使用时正常工作

    1. LP-XDS110:调试编程错误 — RM48 电源讨论
    2. TMDS570LS31HDK:U39 TPS73733QDRBRQ1 故障和更换
    3. TPS737:反向电流和 EN 引脚管理
    4. TPS737-Q1:散热焊盘必须接地

    此致、

    Zackary Fleenor