This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:PROFIdrive 示例(仅限高级版)

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1648310/am6442-profidrive-example-premium-only

器件型号: AM6442

您好、

我必须做些什么才能进入高端客户?

我对 profidrive 示例非常感兴趣。

我已查看 [as_installed ]/examples/industrial_comms/profinet_device_demo/appProfiDrive /*安装目录、但我没有 appProfiDrive 子目录。

我是否向某个 TI 部门申请样片?

谢谢你

此致

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:  

    感谢您的关注! 您目前是否联系过 TI 销售代表? 完成此操作后、您可以与工业通信团队讨论如何访问此软件包(每年 10,000 美元/协议)。  

    此致、

    Kathryn