This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM2612 问题

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1645553/am2612-am2612-issue

器件型号: AM2612

尊敬的专家:

 

我要找一个 cutomser:

  1. 如果用户要使用 SDK 10.02.15 和 CCS 20.2 编译器、它是否支持以太网驱动程序?
  2. 它们使用 4MB 的外部闪存。 配置闪存时、它们不能使用 4 字节地址吗?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家目前是 OOO 请期待延迟.


    我从版本说明中可以看到、它在 12.8 上进行了测试、不适用于 CCS。  

    版本 11.00.00 支持开箱即用的 CCS Theia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    因此、对于问题 1、我们不建议客户 在 CCS 20.2 上使用 SDK 10.02.15? 是这样吗?

    您能否介绍一下问题 2 的最新情况?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    请让客户使用最新的 SDK 和 CCS。

    您能提供问题 2 的更新吗?

    是的、只要闪存支持、它们就可以使用 4 字节寻址模式。

    SDK 中已经支持 4 字节寻址