This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:VSCode 集成

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0H3216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1648584/mspm0-sdk-vscode-intergration

器件型号: MSPM0-SDK
主题: MSPM0H3216 中讨论的其他器件

尊敬的先生/女士:  

我热衷于使用 vscode 及其内的扩展 (Arm Keil Studio Pack (MDK v6)) 来为 MSPM0H3216 进行开发、但遇到了我在 https://www.keil.arm.com/packs/mspm0h321x_dfp-texasinstruments/boards/中发现的随附包中未找到器件启动的问题

是否打算能够为除 uVISION 和 CCS 之外的 TI 器件使用替代 IDE。  

如果是、我可以获得一些有关使用 Vscode 来实现此目的的帮助吗?

谢谢

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Josh、
    您可以使用 OpenOCD 与 VS Code 和 MSP‑M0 器件配合使用。 OpenOCD 是一款调试器、支持 MSP‑M0、可与各种 VS Code 扩展一起用于调试 MSP‑M0 目标。 ‑、‑没有任何关于设置此功能的配套资料或特定指南、因为客户可以自由选择在 VS Code 中进行 MSP M0 开发时喜欢的插头或方法。
    此致、
    Diego Abad