This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:Spi_Main SpiLevelDelivered 的 Function_Handling 可用性

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1645884/am263p4-q1-spi_mainfunction_handling-availability-for-spileveldelivered

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:

此处所述: AM263P4-Q1:Spi_Main Function_Handling 仅适用于 SpiLevelDelivered 1 和 2 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛 

根据我们对 TI Bswmd ARXML 文件的理解、Spi_Main Function_Handling 可用于 SpiLevelDelivered 0、1 和 2。

您能告诉我们、Spi_Main Function_Handling 有任何可用于 SpiLevelDelivered 0 的用例吗?

请检查并提供您的反馈

此致、

Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:  

    我会在内部进行检查、然后返回给您。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    我相信基于上一 e2e AM263P4-Q1 中所见过的讨论:Spi_Main Function_Handling 仅适用于 SpiLevelDelivered 1 和 2 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    AUTOSAR 一章没有提到与此相关的显式要求 ID。  您能详细说明一下为什么您这边存在误差吗?

    之前 e2e 的最后一项陈述是、您将在内部进行检查并重新开始。 您能详细说明一下同样的情况吗?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    根据 Autosar 要求、对 Spi_Main Function_Handling 没有明确的要求。  

    我们有一个与此相关的问题、您能否告诉我们 为所有三个级别 0、1 和 2 启用 Spi_Main Function_Handling 的用例是什么?

    您能否查看并提供您的反馈  

    此致、

    Mohasin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:  

    我正在内部检查是否有用例。 同时,你能详细说明你方面发生了什么错误吗?

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    我们方面没有遇到任何关于这个问题的问题。

    我们想知道、 Spi_Main Function_Handling 是否有任何可用于 SpiLevelDelivered 0 的用例。

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:  

    在内部、我们无法考虑该问题的用例。 我将在内部记录此问题、并将根据 EB 建议的解决方法进行修复。 很抱歉给您带来不便。

    此致、  
    Pranav Siddappa.