This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2116:MSPM0L1126 ADC MEMRES/MEMCTL 计数与 TRM 不匹配

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1126, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1648532/mspm0l2116-mspm0l1126-adc-memres-memctl-count-mismatch-with-trm

器件型号: MSPM0L2116
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1126MSPM0L1306

您好、

我目前正在使用 MSPM0L1126 ADC12、希望确认可用 MEMRES 和 MEMCTL 寄存器的数量。

从 TRM 中可以看出、似乎有 12 个 MEMRES/MEMCTL 寄存器、但我不清楚这一点。

为了进行比较、在 我之前使用的 MSPM0L1306 上、似乎只有 4 个 MEMRES/MEMCTL 寄存器可用

您能否确认 MSPM0L1126 上 MEMRES/MEMCTL 寄存器的确切数量?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diaz:

    它有 12 通道内存寄存器。

    B.R.

    Sal