This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0-SDK:MSPM0-SDK 1.0.0:LIN tresos 生成不会为 LIN 从器件生成所有所需配置

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649170/mspm0-sdk-mspm0-mcal-1-0-0-lin-tresos-generation-is-not-generating-all-needed-configurations-for-lin-slave

器件型号: MSPM0-SDK

您好:

以下是客户报告的问题:

对于 RateConfigType 结构、缺少成员、如 tBitWidthLimit,autoBaudRate、syncCheckType,autoBaudRateTbitThreshold、也没有生成 Lin_Sync Lin_Baud、Lin_Controller 结构缺少 NodeType 成员、也没有生成 Lin_Node 类型枚举、  
此外、在配置中没有在 Lin Master 和 Lin Slave 之间进行选择的选项、因此可以在生成的文件中选择 LIN Slave。

请您评论一下吗?


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francios:

    LIN 431 仅支持 AUTOSAR 规定的主模式、因此不会生成所述的功能。

    请使用具有主从支持的 LIN 440 插件。 这应该能解决您的问题。

    谢谢、

    Sreekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreekar、

    感谢您发送编修。 让我与客户核实一下。


    此致、
    François μ s。