This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:X320F28M35H52C1RFPT 需要 ECCN 和 COO

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1648619/f28m35h52c-need-eccn-and-coo-for-x320f28m35h52c1rfpt

部件号: F28M35H52C

您好、

我们需要器件 X320F28M35H52C1RFPT 的 ECCN 和 COO。请尽快提供详细信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nanthini:  

    让我与正确的团队核实、然后返回给您。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nanthini:

    ECCN(出口管制分类编号)

    ECCN 因目的地国家/地区而异:

    国家/地区
    ECCN
    美国
    3A991A2
    中国台湾
    3A991A2
    日本
    EAR99
    德国
    EAR99
    挪威
    EAR99
    马来西亚
    EAR99
    新加坡
    nCS

    对于未列入特定 ECCN 的国家/地区(例如韩国,中国,中国香港,荷兰, 英国,法国等)、TI 的出口数据中仅提供 HTS 编码。 如果您的目的地未在上面列出、请告知我、我可以提供适用的 HTS 编码。

    COO(国家/地区 of Origin)

    封装/制造工厂是 TI 菲律宾 A/T (工厂代码 1510)。 国家/地区 of Origin 是 菲律宾

    谢谢、

    IRA