This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:关于 AM62x 上 DDR4、LAN 和 USB 测试所需的软件和固件资源。

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1648140/am625-regarding-the-software-and-firmware-resources-required-for-ddr4-lan-and-usb-testing-on-am62x

器件型号: AM625

大家好

目前、我们正在开发基于 AM625 的产品、需要对 DDR4、LAN 和 USB 进行信号完整性测试。 DDR4 使用 IS43QR16512B、LAN PHY 使用 DP8386x、USB 集线器使用 USB2514。 我们需要以下资源:

  1. 我们需要执行 DDR4 应力测试。 TI 是否提供任何相关的应力测试软件? 如果不是、实施应力测试程序需要哪些软件规范?

  2. 我们需要执行以太网合规性测试。 TI 是否提供基于 AM625 的 GUI 和固件? 如果没有、客户如何实施以太网合规性测试?

  3. 我们需要执行 USB 2.0 合规性测试。 TI 是否提供基于 AM625 的 GUI 和固件? 如果没有、客户如何实施 USB 合规性测试?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 工程师能否回答以上问题? 谢谢你。