This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:与目标的 XDS110 最小连接

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1648624/mspm0g3507-xds110-minimum-connection-with-target

器件型号: MSPM0G3507

尊敬的支持:  

下面我在 XDS110 和 MSPM0G3507 之间进行了连接。  
image.png 我经常遇到连接丢失、编程故障等问题 有时工作正常。

image.png
image.png

恢复出厂设置正常工作、但闪存编程和调试存在问题

image.png
恢复出厂设置后、但编程失败
image.png
对于调试和闪存编程、连接是否正确? 相关文档或手册对我有很大帮助。
此致
Tulsi Das

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标板如何通电? 多大电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的重播。

    电路板由 12V 电池-> 5V 稳压器-> 3.3V 稳压器供电。 最终 VDD = 3.319V

    我发现 NRST 上的电容器 0.01 μ F/50V 值发生了变化。 现在我更换了电容器。 每次出厂擦除通过。 访问存储器、但最后编程失败、并显示以下消息





    我认为有些设置问题。  



    此致

    Tulsi Das

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tulsi、

    恢复出厂设置仅发出 DSSM 命令、实际上 MCU 并不需要响应/握手、因此无论通过什么命令、基本上看起来都是通过的。   

    编程时、您是否曾经成功?  

    您的编程器与 MCU 之间的电线/连接有多长时间?

    您能否尝试使用 LaunchPad 或其他工具进行编程设置、以确认是否连接正确?  

    谢谢

    JD