This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:工业通信 SDK v2026 中的标识符意外变化

Guru**** 2914220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1647393/am2434-unexpected-identifier-change-in-industrial-communications-sdk-v2026

器件型号: AM2434

您好:

我收到了早期尚未发布的“Industrial Communications SDK“ v2026.00.00.06 版本。

我注意到“工业通信 SDK“(IndCommsSDK) 标识符与所有以前工业通信 SDK 版本中使用的标识符不同。
您能否澄清此变更的原因? 允许并行应用多个 IndCommsSDK 版本(由于标识符不同)是不合适的。

理想情况下、在公开发布工业通信 SDK v2026 之前、我恳请您检查并解决此问题。

有关更多详细信息(包括最新文件中的建议修复)、请参阅下面的屏幕截图。

提前感谢您。

此致、
维特·特里斯卡

CCSv20.5.1.png

CCSv12.8.1_discovered_products.png

CCSv12.8.1_no_update_to_v2026.png

 CCSv12.8.1_two_IndCommsSDK_products.png

CCSv12.8.1_two_IndCommsSDKs_applicable.png

package.tirex.json_bugfix.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于内部系统的原因、需要进行更改。 标识符是唯一的、因此在并行安装中不会发生冲突。

    您可以删除实际项目配置中的重复项。 您还需要在列表中添加 MCU+SDK。 此更改已在 2025.x 版本中完成。  

    您可以参考 SDK 中的一个示例工程。  

    此致

    Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否计划重命名 ID 格式并更改未来所有 SDK 产品/版本的版本标签含义 (\.metadata\.tirex\package.tirex.json)?
    否则,我不明白为什么这一改变是如此意外地被引入...

    MCU+SDK | ID |版本
    MCU_PLUS_SDK_am243x_11_00_00_15:“ID“:“COM.ti.MCU_PLUS_SDK_AM243X“、“版本“:“11.00.00.15“
    MCU_PLUS_SDK_am243x_11_01_00_17:“ID“:“COM.ti.MCU_PLUS_SDK_AM243X“、“version“:“11.01.00.17“、
    MCU_PLUS_SDK_am243x_11_01_00_19:“ID“:“COM.ti.MCU_PLUS_SDK_AM243X“、“版本“:“11.01.00.19“、
    MCU_PLUS_SDK_am243x_12_00_00_26:“ID“:“COM.ti.MCU_PLUS_SDK_AM243X“、“version“:“12.00.00.26“、

    IndCommsSDK | ID |版本
    IND_comms_sdk_am243x_09_02_00_15:“ID“:“COM.ti.industrial_communications_sdk_AM243X“、“version“:“09.02.00.15“、
    IND_COMMS_SDK_am243x_09_02_00_24:“ID“:“COM.ti.industrial_communications_SDK_AM243X“、“version“:“09.02.00.24“、
    IND_comms_sdk_am243x_11_00_00_08:“ID“:“COM.ti.industrial_communications_sdk_AM243X“、“version“:“11.00.00.08“、
    IND_COMMS_SDK_am243x_11_00_00_13:“ID“:“COM.ti.industrial_communications_SDK_AM243X“、“版本“:“11.00.00.13“、
    IND_COMMS_SDK_am243x_2025_00_00_08:“ID“:“COM.ti.industrial_communications_SDK_AM243X“、“版本“:“2025.00.00.08“、
    IND_COMMS_SDK_am243x_2026_00_00_06:“ID“:“AM243X-AM243X“INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK、“版本“:“2026.00.00.01“

    这一变革的基本原理是什么?
    从我的角度来看、它似乎是不一致的、并且可能存在问题。

    此致、Vit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    IndCommsSDK v2026.00.00.06 已发布:
    https://www.ti.com/tool/download/INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK AM243X/2026.00.00.06

    我注意到一些不一致之处、希望您做出澄清:

    1) 为什么有两个产品类别具有相同的名称?
    不希望将 v2025.00.00.08 和 v2026.00.00.06 同时添加到单个工程中。

    2) 为什么版本控制不正确?
    是 v2026.00.00.01 还是 v2026.00.00.06?

    我假设这 2 个问题是无意的。 您能否澄清这些调查结果或将其转发给相应的团队进行纠正?
    感谢您的帮助。

    此致、Vit


    CCSv20.5.1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们会在内部进行检查、并告知您。  

     v2026.00.00.01 确实是一个错误。  

    此致

    Christof