请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM0C1104
您好、
我目前正在将 FLASH_BSL 用作辅助引导加载程序、并将 Skyfire 用作我的应用程序。
我的 Skyfire 应用程序将 MCU 配置为 I2C 从器件、以便与主器件(主机)进行通信。 主机系统运行 BuildRoot。
现在我可以使用 flash_bsl 将 skyfire.bin 刷写到 MCU 中、但我的应用程序似乎运行错误。主机可以使用 i2cdetect 来检测 MCU 的地址、但一旦主机尝试实际通信、MCU 的 I2C 外设就会挂起。