This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:在 ADC 上具有 TPS65224-Q1 PMIC 查询的 AM6442 部分

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65224-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649944/am6442-am6442-with-tps65224-q1-pmic-query-on-adc-section

器件型号: AM6442
主题中讨论的其他器件: TPS65224-Q1

您好、

我们正在努力开发基于 AM64x 处理器的定制平台、其中我们使用 TPS65224-Q1 PMIC。

在我们的设计中、TPS65224-Q1 的 GPIO4 配置为 PMIC 内部 12 位 ADC 块的输入。 我们计划通过外部多路复用器向 ADC 输入引脚提供以下电压:
1.0.75V
2. 0.85V
3. 1.1 V
4. 1.8V
3.3V
 

您能否为我们提供指导、说明如何在 AM64x Linux SDK 11.02 环境中测试和验证 ADC 采集功能。

任何指导或参考文档都会有所帮助。