This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434 性能问题

Guru**** 3001400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649078/am2434-am2434-performance-questions

器件型号: AM2434

您好、

与原始主题相关的问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617634/am2434-understanding-am2434-performance/6321976

关于执行的测量 Buy TI 团队(参见图片)

TI_Support_Benchmark App 2500KB AM2434.png

  • 不同的列中、主栈位于哪个存储器中?
  • 设置了什么编译器优化级别(-O1、-O2、-O3、-og,…)?
  • 在我这边、与 MSRAM(上表中第一列和第三列)相比、DDR 执行时间延长了大约 2.8 倍、但在 TI 这边延长了 1.8 倍。 应用设计可能存在差异、但您的基准测试中是否在 DDR 控制器周围的某个位置应用了任何特定设置? 我使用了 SDK 中的 DDR 配置、但也使用了 DDR 配置在线工具重新生成了 DDR 配置、得到了相同的结果。

 

此致、

Gael

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gael、对于您的第三个问题、您对 DDR 配置进行了哪些更改?  是否配置了相同的频率?  我非常确定这些基准测试使用了默认配置(来自工具)。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有进行任何更改:我刚刚使用了工具中 AM2434 EVM 配置提供的默认 DDR 配置。 我想知道、 与我使用的 SDK 版本 (motor_control_sdk_am243x_11_00_00_06) 相比、在线工具是否包含任何更新。

    频率为 400MHz (1600MT/s) 以下是所生成文件的提取文件(上周,如果我记得的话):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDR 配置可能存在一些差异、但我认为这不会导致您看到的性能差异。  这似乎更有可能是软件差异导致不同的测量结果。  我会让 SW 团队加入进来。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、尤其是对于前两个问题(栈位置和编译器优化级别)。 如果我们对两者都使用了相同的方法、我同意您的观点、这应该是由于软件本身造成的。

    此致、

    Gael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gael:

    数字之间的差异 (2.8x 与 1.8x) 将源于 CPU 直接从 DDR 执行的代码和数据的不同大小。 上表是通过对 OCMC 基准测试示例进行基准测试获得的。 如果使用此示例、将获得与表类似的数字。

    查看   上一个线程中 Swargam Anil 共享的屏幕截图后,屏幕截图不完整。

    请在下面找到正确的屏幕截图:

    此致、

    Aryamaan